This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:上升/下降时间规格查询

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1070760/iso1042-rise-fall-time-spec-inquiry

部件号:ISO1042

大家好,团队

我的客户正在使用 ISO1042,他们正在询问 TR 和 TF 的最小和最大规格(差分输出信号上升/下降时间),我们是否有这方面的数据?

谢谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,查尔斯,

    感谢您的帮助。

    由于差分输出信号上升和下降时间在很大程度上取决于外部组件的公差,因此我们没有最小/最大值作为这些参数的规格。 很抱歉。 谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥