This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:PD 为1.23瓦。

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1076026/isousb211-pd-is-1-23w

部件号:ISOUSB211
“线程: 测试”中讨论的其它部件

你(们)好

我可以知道规格详细信息。为什么 IC 中有1W 功率消耗?

我还调查了 ADI/adum4135,我是否知道 ADI/TI 之间的区别?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新部件号为 ADI/ADUM4165

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    感谢您的帮助。

    您在 ISOUSB211数据表第6.5节中看到的额定功率是设备额定功率的最大功耗,而不是实际功耗。 要估算给定测试条件下的功耗,请参阅第6.9节,其中列出了各种测试条件下的设备电流消耗值。

    关于 ISOUSB211与其他供应商的竞争解决方案的比较,请参阅以下技术说明。 谢谢。

    采用符合低辐射 USB 2.0标准的480 Mbps 隔离器保护您的设计


    此致,
    科特谢瓦·拉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    有关实际使用案例和功率优化,请参阅 ISOUSB211数据表中题为“热量注意事项”的第8.3节。 谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥