This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:测试 EVM 板中的 ISO1212温度上升时的测试条件是什么

Guru**** 2604525 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1078663/iso1212-what-is-the-test-condition-when-testing-the-iso1212-temperature-rise-in-the-evm-board

部件号:ISO1212
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,ISO 团队,

我在 第一页的 ISO1212数据表中看到了下面显示的 ISO1212温度升高图片。

我们可以看到 ISO1212芯片 表面温度约为45°C

我可以知道 测试条件是什么?

我所说的条件就是这样

' 输入电压是60V 还是24V? "

“当前限制值是多少?”  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,梁

    感谢您对 ISO1212的关注,欢迎光临 E2E!

    如 ISO1212数据表标题页所述,有关使用 ISO121x 器件的传统数字输入解决方案与解决方案比较的其他信息,请参见 How to Simplify Isolated 24-V PLC Digital Input Module Designs (SLLA370B) 应用简介。

    请参阅本文档,如果您有任何其他问题,请告知我们。


    谢谢你,
    曼努埃尔·查韦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼 努埃尔,你好

    我已经阅读了您分享的文档。 因此,输入电压为32V,电流限制为2.5mA,对吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,梁

    感谢您阅读申请简介。 我与作者确认,这项比较是与为类型3输入选择的36V 输入和电阻器组件(两种解决方案的接通状态下为2mA 最小电流,VIH<11V)进行的。

    如果您有其他问题或意见,请告诉我。


    尊敬,
    曼努埃尔·查韦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助!