请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ISO1212 “线程: 测试”中讨论的其它部件
您好,ISO 团队,
我在 第一页的 ISO1212数据表中看到了下面显示的 ISO1212温度升高图片。
我们可以看到 ISO1212芯片 表面温度约为45°C
我可以知道 测试条件是什么?
我所说的条件就是这样
' 输入电压是60V 还是24V? "
“当前限制值是多少?”
谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,ISO 团队,
我在 第一页的 ISO1212数据表中看到了下面显示的 ISO1212温度升高图片。
我们可以看到 ISO1212芯片 表面温度约为45°C
我可以知道 测试条件是什么?
我所说的条件就是这样
' 输入电压是60V 还是24V? "
“当前限制值是多少?”
谢谢!

你好,梁
感谢您对 ISO1212的关注,欢迎光临 E2E!
如 ISO1212数据表标题页所述,有关使用 ISO121x 器件的传统数字输入解决方案与解决方案比较的其他信息,请参见 How to Simplify Isolated 24-V PLC Digital Input Module Designs (SLLA370B) 应用简介。
请参阅本文档,如果您有任何其他问题,请告知我们。
谢谢你,
曼努埃尔·查韦斯