This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:为什么 ISO1540适用于多主机?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1541, ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1077647/iso1540-why-iso1540-is-suitable-for-multi-master

部件号:ISO1540
“线程”中讨论的其它部件:ISO1541

尊敬的,

在数据表中, “”ISO1541在具有的应用中非常有用
而 ISO1540适用于多路万用器应用。”

请帮我详细解释为什么 iso1540适用于多主机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库珀,您好!

    感谢您的帮助。

    ISO1541具有双向数据通道(SDA)和单向时钟通道(SCL)。 这使得 ISO1541只能从启动通信的一台设备发出传输时钟,而其他节点则无法启动。 因此,它适用于只有一个主中继器的应用。

    尽管 ISO1540同时将数据和时钟作为双向信道,但总线上的任何设备都可以通过传输时钟来启动通信。 因此,该设备适合多主应用。

    我希望这一点现在已经清楚了,谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥