Other Parts Discussed in Thread: ISO1541, ISO1540
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ISO1540 “线程”中讨论的其它部件:ISO1541,
尊敬的,
在数据表中, “”ISO1541在具有的应用中非常有用
而 ISO1540适用于多路万用器应用。”
请帮我详细解释为什么 iso1540适用于多主机?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
库珀,您好!
感谢您的帮助。
ISO1541具有双向数据通道(SDA)和单向时钟通道(SCL)。 这使得 ISO1541只能从启动通信的一台设备发出传输时钟,而其他节点则无法启动。 因此,它适用于只有一个主中继器的应用。
尽管 ISO1540同时将数据和时钟作为双向信道,但总线上的任何设备都可以通过传输时钟来启动通信。 因此,该设备适合多主应用。
我希望这一点现在已经清楚了,谢谢。
此致,
科特谢瓦·拉奥