This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7810:瞬态时 ABS 最大额定值

Guru**** 2604155 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1081543/iso7810-abs-max-ratings-at-transient

部件号:ISO7810
螺纹中讨论的其他部件:ABS

大家好,团队

客户对 ABS 额定值的质疑,数据表显示输入电压最大为 Vcc+0.5V 但这与浪涌事件不一致。 ISO7810可以保护通信免受浪涌的影响,这意味着 ISO7810可以承受浪涌事件。 因此,输入电压有时会变成非常大的电压。

您能解释什么原因来解释为什么 ABS max 是 Vcc+0.5V? Vcc+0.5V 在发生破坏前持续多长时间? 还是我误解了差压和共模电压?

此致,

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hayashi-San,

    感谢您与我们联系。

    浪涌和其他隔离等级是 ISO7810中隔离屏障的能力。 隔离屏障位于 SIDE1 (VCC1侧)和 Sidew2 (VCC2侧)之间,因此,这些额定值适用于 SIDE1和 Sidew2之间的电压。

    例如,您可以在 GND1和 GND2之间应用高达12.8 kV 的浪涌电压,并且不会对设备造成任何损坏,因为隔离屏障的额定电压是这样。 同样,采用 DW 封装的 ISO7810支持1500Vrms 的工作电压,这意味着您可以在 GND1和 GND2之间应用1500Vrms 超过40年,并且设备不会损坏。

    ISO7810的 VCC 和 I/O 引脚与其他任何数字设备一样是逻辑引脚,因此它们只能承受数据表中提供的与本地接地相关的最大 ABS 额定值。 大多数应用程序也不需要逻辑 I/O 上的任何浪涌相关保护,仅在 RS-485,CAN 或其他接口等外部终端上需要此类保护。 您可以使用 TV 二极管保护这些端子免受浪涌,也可以使用单独的 GND 隔离系统,以便隔离器保护整个系统的 GND,并发出外部噪音。

    我希望上述解释能澄清差异逻辑 I/O 和隔离屏障评级。 谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥