Other Parts Discussed in Thread: ISO7810
螺纹中讨论的其他部件:ABS,
大家好,团队
客户对 ABS 额定值的质疑,数据表显示输入电压最大为 Vcc+0.5V 但这与浪涌事件不一致。 ISO7810可以保护通信免受浪涌的影响,这意味着 ISO7810可以承受浪涌事件。 因此,输入电压有时会变成非常大的电压。
您能解释什么原因来解释为什么 ABS max 是 Vcc+0.5V? Vcc+0.5V 在发生破坏前持续多长时间? 还是我误解了差压和共模电压?
此致,
Hideki