This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1452:如何通过 SOC 的 GPIO 控制去/重新引脚?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1085487/iso1452-how-to-control-de-re-pin-by-gpio-of-soc

部件号:ISO1452

您好,

我们使用的是 RS422,在 EE 原理图设计中,我们采用了全双工。

在我们检查了 SPEC ISO1452BDWR 后,PIN 名称 de 和 RE 由来自 SOC 的 GPIO 控制。

我不知道如果我们使用全双工设计,SOC 为什么需要控制 TX/RX。

如有必要,我们如何控制它?

谢谢。

维克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克,你好

    感谢您的帮助。

    提供了 DE 和 RE\来启用/禁用设备的相应部分,从而允许设备也在半双工配置中使用,同时还有助于在设备不传输/接收数据时最大程度地降低功耗。

    如果您希望分别保持 DE 和 RE\永久连接到高位和低位,那么这样做完全可以。 请注意,如果驱动程序和接收器一直处于启用状态,则它们在传输/接收数据和不传输/接收数据时会消耗几乎相同的电量。 这对驾驶员来说更重要,因为与接收器相比,驱动器的功耗要高得多。

    如果功耗不是问题,那么在始终启用驱动器和接收器方面绝对没有问题。

    如果你还有其他问题,请告诉我,谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,科特 eshwar,

    感谢你的回复。

    下面 是我们的示意图,您能否帮助查看我们的全双工设计。

    SoC GPIO1_B1连接到 UART4_DIR_RS422。

    UART4_DIR_RS422连接到 DE 并重新连接。

     

    根据 ISO1452规范,如果 SOC 始终设为偏高,则重新输出将被禁用 ,反之亦然。

    这意味着我们不能同时启用驱动程序和接收器,对吗?

    如果功耗不是一个问题,我们应该用两个针脚来控制全双工的功耗吗? 我是对的吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克,你好

    感谢您提供进一步的意见和分享该示意图以供审核。

    [引用 userid="362833" url="~ë/support/isolation - group/isolation /f/isolation - forum/1085487/iso1452- How-to-control-de-re-pin-forgPI-of-SOC/4019409#4019409"]

    根据 ISO1452规范,如果 SOC 始终设为偏高,则重新输出将被禁用 ,反之亦然。

    这意味着我们不能同时启用驱动程序和接收器,对吗?

    [/引用]

    您的理解是正确的。 但我还想指出,只有当驱动程序想要传输数据时,才能启用驱动程序,如果您不传输数据,那么保持驱动程序启用是没有好处的。 因此,通常的做法是在默认情况下保持引脚低电平,以便启用接收器,并且总线上的任何数据都将一直被接收。 基于通信,当需要传输数据时,快速将数据解/反向设为高,传输数据,然后快速将数据反向复位为低,并等待从总线听到声音。

    [引用 userid="362833" url="~/support/isolation - group/isolation /f/isolation - forum/1085487/iso1452-how - to control-de-re-pino--forgPI-of -SOC/401940409#4019409"]如果功耗不是问题,我们是否应该使用两个引脚来控制全双工? 我对吗?

    是的,您的理解是正确的。 如果不考虑功耗,则单独控制和关闭再重新打开是非常好的。 另一种常见做法是保持永久接地,以便始终启用接收器,并使用 GPIO 控制 DE,仅在需要传输数据时才启用驱动器。

    关于原理图,我相信我们已经通过您当地的 TI 代表收到了您的原理图供审查。 我认为下面的示意图是最新的,其中 SIDE1和 Side2电路仅参考了各自的本地 GND。 它还在总线上提供良好的电视保护,以保护 EMI。

    如果你还有其他问题,请告诉我,谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好 ,科特 eshwar,

    感谢你的回复。

    仅为了确认,基于我们当前的布局设计,我们无法通过 UART 4_DIR_RS422 (仅一个引脚)执行全双工,我对吗?

    如果我们想使用完全开脱罪责的方法,我们如何在  SOC 和 RS422之间建立起联系?

    例如:  

    1.  

    SoC UART RTS (输出)--> DE

    SoC UART CTS (输入)<-- R\ ?

    (使用其他 GPIO 引脚控制 RE)

    SoC UART RTS (输出)--> DE

    SoC GPIO (输出)->重建\  

    此致,

    维克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克,你好

    [引用 userid="362833" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1085487/iso1452-How-to 逐条删除 GPIO -of_SOC/4022346#ART4022346"]仅为了确认,基于我们当前的布局设计,我们不能执行 SNC/4022346#ARDIF[]  

    您的理解是正确的。 如果 DE 和 RE\绑在一起形成一个引脚,则您只能启用驱动程序或接收器,一次一个。 因此,采用这种设计无法实现全双工。

    [引用 userid="362833" url="~ë/support/isolation - group/isolation/f/isolation - forum/1085487/iso1452-how - to -control-de-re-pino--forgopo-of-SOC/4022346#4022346]\n 如果我们要使用 Full-dprobex,我们如何在 SOC[ 和引用 RS]之间建立连接和连接?

    DE 和 RE\引脚是输入引脚,因此需要由外部信号或静态电压驱动。 只要您能够控制任何针脚,就可以将任何针脚从 SOC 连接到 DE 和 RE\。
    正如我前面提到的,您甚至可以通过将 RE\连接到 GND1并使用来自 SOC 的外部信号驱动 DE 来始终启用接收器,以便仅在传输数据时启用接收器。 客户需要选择自己喜欢的选项。

    [引用用户名="362833" url="~ë/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1085487/iso1452- How-to-control-de-re-pino--to-GPIO of -SOC/4022346#4022346]UART CTS (in)<--回复[/SOC]  

    RE\是一个输入引脚,因此,要由有效信号驱动,需要从 SOC 连接到输出引脚。 因此,上述突出显示的连接不正确。

    [引用 userid="362833" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1085487/iso1452-How-to-control-de-re-pin-by-GPIO-of-SOC/4022346#4022346"]

    (使用其他 GPIO 引脚控制 RE)

    SoC UART RTS (输出)--> DE

    SoC GPIO (输出)->重建\  

    [/引用]

    这很正常,因为两个输出针脚驱动输入针脚 DE 和 RE\。 谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,科特 eshwar,

    感谢您的即时支持!!

    没有其他问题。

    此致,

    维克