“线程: ISO1042”中讨论的其它部件
你(们)好
我们目前正面临一项技术挑战,因为我们使用:
- 2节12 V 串联蓄电池和2节 DCDC (每个 DCDC 连接到12伏蓄电池)
- DCDC1连接到12V 电池:因此,连接到0v 的接地端和12V
- DCDC2连接到12伏的蓄电池编号1和12伏的蓄电池编号2
因此,从 DCDC2发出的 CAN 信号的偏移为12伏,
因此,我们正在寻找一款能够隔离 CAN 网络并能够将 CAN 信号切换回正确参考(GND)的设备;因此我们消除了信号中的12伏偏移,
我想知道设备 ISO1042-Q1是否为:
能够做到这一点
适合汽车应用
-随附一个插座,用于连接焊丝
此外,该设备在汽车中的最佳位置是什么? (我想就像手套部门后面)
谢谢,