This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042-Q1:隔离 CAN,切换和校正电气参考

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042-Q1, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1087060/iso1042-q1-isolation-of-the-can-and-shifting-and-correcting-the-electrical-reference

部件号:ISO1042-Q1
“线程: ISO1042”中讨论的其它部件

你(们)好  

我们目前正面临一项技术挑战,因为我们使用:

- 2节12 V 串联蓄电池和2节 DCDC (每个 DCDC 连接到12伏蓄电池)

- DCDC1连接到12V 电池:因此,连接到0v 的接地端和12V

- DCDC2连接到12伏的蓄电池编号1和12伏的蓄电池编号2

因此,从 DCDC2发出的 CAN 信号的偏移为12伏,

因此,我们正在寻找一款能够隔离 CAN 网络并能够将 CAN 信号切换回正确参考(GND)的设备;因此我们消除了信号中的12伏偏移,

我想知道设备 ISO1042-Q1是否为:

能够做到这一点

适合汽车应用

-随附一个插座,用于连接焊丝  

此外,该设备在汽车中的最佳位置是什么? (我想就像手套部门后面)

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Redouane,

    感谢您的发帖,欢迎光临 E2E!

    由于可以使用差分对传输数据,当使用大多数 TI CAN 收发器时,12伏偏移不会阻止数据传输。  ISO1042-Q1在其 CANH 和 CANL 引脚上可承受高达+/-70V 的电压,因此通用模式为12V 的差动 CAN 信号在建议的操作范围内良好。 ISO1042-Q1也是 ISO1042的汽车版本,经过额外的汽车特定资格认证和生产测试,与非 Q1 ISO1042相比,DPPM 比率降低。

    我们的设备不随插座销售,但我们确实提供了评估模块,以方便对零件进行基准分析。 ISO1042的 EVM 可在此处(ISO1042DWEVM)和此处(ISO1042DWVEVM)找到。

    我们的隔离 CAN 收发器应位于需要在汽车中隔离的每个 CAN 节点上。 如果杂物箱后面有一些电路通过 CAN 通信(例如用于气候控制或信息娱乐),则可以将 ISO1042-Q1放在总线电缆和本地电路之间的 PCB 上。 下面是一个汽车车身示例,其中显示 了汽车中 CAN 节点的一些典型位置及其功能:



    有关 CAN 协议及其应用程序的更多信息,请 参见 TI.com 上的汽车界面概述。 如果您有任何其他问题,或者您有兴趣订购 EVM,请告知我们。


    尊敬,
    曼努埃尔·查韦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答,我仍然想知道模块是否可以附带外壳或其他东西,如果 您的车辆上有完美的设备图片 ,我仍然想知道如何在我们的车辆上修复该模块,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Redouane,

    Manuel Chavez 提到的 EVM 仅用于器件电气和切换性能评估,因此成为测试的标准 PCB。 由于这不是一种完整的最终应用产品,因此它不会出现在任何外壳或外壳中。

    抱歉,我们没有任何图片显示如何在车辆上安装设备,因为我们的范围仅限于 IC 开发,我们也没有在车辆级别进行任何测试。 Tier1公司和 OEM 是拥有汽车模块定位知识的合适人员。

    如果您有任何其他问题,请告诉我们,谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥