This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7821LL:LVDS 和 EFT

Guru**** 2654255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1086155/iso7821ll-lvds-and-eft

部件号:ISO7821LL

您好,

   当我使用 ISO7821LL 隔离 LVDS 信号,我想 询问一些问题,

在我的设备中,您可以注意以下几点:

1.以太网电缆和 RJ45用于连接我的两台设备。

LVDS 信号通过以太 网电缆传输;

3. EFT 通过耦合夹与以太网电缆连接

我想测试 我的设备对 EFT 的抗扰性,您能  给我一些建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Teck,

    感谢您发布到 E2E!

    EFT 测试是符合 IEC 6100-4-4中规定的四个不同标准之一的电动测试:标准 A,B,C 或 D,测试电压范围为1kV 至4kV。 EFT 波形和脉冲序列在 “电气快速瞬态抗扰性”一节中进行了描述,该节介绍了数字隔离器(SLYY064)中的电磁合规性测试以及标准本身。  

    测试您的设备以确保其符合上述链接文档的“通过-失败标准”部分中所述的 EFT 的四项标准之一,需要对设备进行监控,并确保在测试期间或测试后正常运行-- 根据您希望满足的适用标准,并且设备未损坏。 测试期间和测试后的正确操作可能包括预期的数据传输,正常功耗级别以及无闩锁情况。

    通过 EFT 测试的 TI 收发器与通过相同 EFT 测试标准 B 的竞争对手器件的比较可在 这篇 E2E 博客文章中找到(EFT 是什么? 第2部分) 供您参考。   有关标准 EFT 测试的更多背景信息也包含在博客系列的第1部分中。

    根据  IEC 6100-4-4测试的 EFT 抗扰性是众所周知的,因此,如果需要,可以获得更多信息来理解和提高性能。  我希望这一切都是有用的信息。 请告诉我 ,如果您可以使用 EFT 夹子完成测试,以及您是否有其他问题。


    谢谢你,
    曼努埃尔·查韦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我们都知道 RS485具有出色的 EMC 性能,因为它具有宽共模电压范围;我们可以轻松实现4KV EFT 和性能标准 A

    但 LVDS  的共模电压范围  非常窄。 如果我们想达到 性能标准 A,我们希望知道 LVDS 信号在工程应用中能够承受的最大 EFT 电压

    是否可以优化设计以使 LVDS 的信号抗扰性达到 EFT 1kV 和性能标准 A。目前我们的电路无法实现这一点。 您能给我们一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许志安,

    感谢您的跟进! 您和 Teck 是否提及同一个项目?

    对于 LVDS,1kV EFT 的电压很高。 即使是 RS-485系统也可能在1.5kV 或2kV 下遇到挑战。 由于大多数钳位二极管和保护装置都是针对 RS-485量身定制的,并且 LVDS 收发器的 ABS 最高额定值很容易被超过,因此我们建议改进 EFT 性能并满足 LVDS 信号的 A 标准。 尽管如此,在软件中实施错误检查可以帮助系统达到足够的性能并通过标准 B

    如果您愿意,请随时分享测试设置的方框图和联轴器夹的详细信息。 它是电容夹吗? 系统当前通过了哪些级别? 如果您愿意,我们可以通过个人信息对此进行讨论。


    谢谢你,
    曼努埃尔·查韦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的回复。 您如何评估 EFT 测试中以太网/EtherCAT 的性能(相对于 LVDS 或 RS485信号)。   我们可以轻松满足 EFT 中的2kV 以太网/EtherCAT 和性能标准 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许志安,

    与 LVDS 相比,您对 RS-485在 EFT 方面更加强大的理解是正确的,但请注意,即使 RS-485也需要内部(设备间)或外部必要的保护才能满足所需的 EFT 级别。 LVDS 也有同样的解释。

    RS-485或 LVDS 总线本身不能说符合任何给定 EFT 级别,实际级别取决于整个系统,并且在不同设计之间可能存在很大差异。 例如,一台 RS-485设备只能满足1kV EFT,而另一台设备由于内部保护而可能满足4kV EFT。

    [引用 userid="256435" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1086155/iso7821lL-LVDS-and-eft/4024013#4024013"]您如何在 EFT 测试中评估以太网/EtherCAT 相对于 LVDS 或 RS485信号的性能。

    这是必须由您,OEM,最终客户或政府 EFT 标准决定的事情。 如果您已经在以太网/EtherCAT 上进行了性能 EFT 测试,那么即使是通过以太网/EtherCAT 传输 LVDS/RS-485信号,您也可以采用相同的方法。

    请参阅以下用于实施各种保护组件的 RS-485参考设计,以进行各种 EMC 测试。 您也可以采用类似的方法进一步提高 LVDS 的 EFT 性能。 请确保您根据 LVDS 电压级别选择保护组件额定值。 如 Manuel Chavez 所述,可能很难找到为 LVDS 总线定制的保护组件。 谢谢。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00731


    此致,
    科特谢瓦·拉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许志安,

    EFT 测试 和通过标准应该相同,而不管测试的协议如何。 关于 EFT 测试设置和条件的摘要,请参阅 TI 保护设备的 IEC 61000-4-x 测试(SLVA711)。

    每个协议都有自己的优势,包括 EFT 和免疫性能。


    谢谢你,
    曼努埃尔·查韦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,我学到了很多。
    在差分信号抗干扰中,我们通常使用共模阻风门,电视,屏蔽线以及屏蔽层 如何连接到地球。 我们在 RS485外围电路方面积累了大量经验。 我们还将构建一个能够满足 EFT-4kV  和性能标准 A 的系统。我们还积累了 EtherCAT 的经验,该系统可以满足 EFT-2kV 和性能标准 A 的要求
    但这些措施都不能用于 LVDS。 我们的 LVDS 无法达到 EFT-500V。 目前,我们希望知道,让 LVDS 信号达到更高的 EFT 测试指数是否有真正的理由。 您是否曾构建过一个案例来尝试使用此芯片以在实验中获得更高的 EFT? 可以试一试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许志安,

    我很高兴我们的回答很有帮助。 在 EFT 性能方面,LVDS 设备天生就较弱,因此这不是我们的客户所要求的或我们所追求的。 简而言之,我们没有发现有理由对 LVDS 系统进行 EFT 性能改进,我们很可能在不久的将来也不会这样做。

    我希望这能回答你的剩余问题。 如果我们可以为您提供其他信息,请告诉我们,或者以后使用此窗口右上角的红色和黄色按钮自由创建新线程。


    尊敬,
    曼努埃尔·查韦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你的回复对我的团队非常有帮助。我认为你的回复是对这一主题的回答。 我想问最后一个问题。 以太网信号的哪些特征决定其抗扰性高于 LVDS? 我期待各位发表意见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许志安,

    谢谢你。 请允许我们以太网团队的专家在下周初跟进此问题。


    尊敬,
    曼努埃尔·查韦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许志安,

    以太网提供了 IEEE 中定义的特定标准。  

    以太网通过 MDI 网络的设计具有显著的隔离功能,该网络可为磁体提供隔离。  

    反过来,这也提高了 EFT 的稳定性。  

    希望这能有所帮助。  

    最佳

    阿龙