This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1432:ISO1432半双工通信传输数据丢失。

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1089542/iso1432-iso1432-half-duplex-communication-transmit-data-loss

部件号:ISO1432

尊敬的团队:

请查找我们系统的方框图。 当ISO1432的多个从属 设备处于半双工模式时,我们面临问题...


在我们的系统中,当HMI向 两个电源发送请求时,只有一个从属设备向主控制器(HMI)发送和接收信息。另一个从属设备能够接收来自主控制器(HMI)的请求,但不能传输正确的数据。

我们可以在 两个从属设备中接收请求,但在两个从属设备中,任何一个都可以传输数据..另一个在我们调试所有数据时正确放置在缓冲区中,但当我们在串行分析器中看到数据显示时,传输时,数据始终为零..

例如,16数组..

工作中的从属设备...

10.0201501亿 201.0006亿 0万 0亿 018

从属设备有问题  

0亿 0万 0亿 0万 0亿 0万 0万

请注意,在传输两个从属设备中的帧大小匹配时...但有问题的从属设备数据为零。

我们无法判断哪个从属设备工作...假设slave1 电源打开,从属设备2电源在从属设备1工作一段时间后打开...  

假设从机2工作一段时间后,从机1的电源为slave2电源... 请在下面查找电路。



提前感谢您的支持和指导  

Rgds

Ajay S