Other Parts Discussed in Thread: ISO1432
尊敬的团队:
请查找我们系统的方框图。 当ISO1432的多个从属 设备处于半双工模式时,我们面临问题...

在我们的系统中,当HMI向 两个电源发送请求时,只有一个从属设备向主控制器(HMI)发送和接收信息。另一个从属设备能够接收来自主控制器(HMI)的请求,但不能传输正确的数据。
我们可以在 两个从属设备中接收请求,但在两个从属设备中,任何一个都可以传输数据..另一个在我们调试所有数据时正确放置在缓冲区中,但当我们在串行分析器中看到数据显示时,传输时,数据始终为零..
例如,16数组..
工作中的从属设备...
10.0201501亿 201.0006亿 0万 0亿 018
从属设备有问题
0亿 0万 0亿 0万 0亿 0万 0万
请注意,在传输两个从属设备中的帧大小匹配时...但有问题的从属设备数据为零。
我们无法判断哪个从属设备工作...假设slave1 电源打开,从属设备2电源在从属设备1工作一段时间后打开...
假设从机2工作一段时间后,从机1的电源为slave2电源... 请在下面查找电路。 
提前感谢您的支持和指导
Rgds
Ajay S