请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ISO7741-Q1 主题中讨论的其他部件:ISO7741,
您好E2E:
在最大额定值中,输出电流限制为+/-15mA。

此值与最大峰值 输出电流值相关还是输出平均值/rms?
在实际应用中,输出应将47R串联RC滤波器驱动至22pF的滤波电容器。 5 V电源的输出峰值
因此为5V / 47R = 105 mA峰值。 是否允许这样做,或者这是否超过了绝对最大额定值?
此致Christian