This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741-Q1:输出电流

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, ISO7741-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1090697/iso7741-q1-output-current

部件号:ISO7741-Q1
主题中讨论的其他部件:ISO7741

您好E2E:

在最大额定值中,输出电流限制为+/-15mA。

此值与最大峰值 输出电流值相关还是输出平均值/rms?

在实际应用中,输出应将47R串联RC滤波器驱动至22pF的滤波电容器。 5 V电源的输出峰值

因此为5V / 47R = 105 mA峰值。  是否允许这样做,或者这是否超过了绝对最大额定值?

此致Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian:

    感谢您发布到E2E! 绝对最大额定值是指输出峰值,由于 15mA的输出峰值电流是ISO7741输出通道的绝对最大额定值,因此不支持任何>15mA的电流。

    这 种配置似乎 接近我们的预期应用,因为我们的隔离器适合驱动电容小于15pF的高阻抗输入。 滤波器电容~22pF仍应正常,因为隔离器在实际输出引脚上使用22pF电容器时可能不会达到105mA电流。  隔离 器输出的源阻抗与47Ω Ω 系列电阻器相结合,应将其限制在可接受的范围内。  

    请在此配置中测试ISO7741-Q1,以确保其符合推荐条件,如有必要 ,您可以稍微降低滤波电容器的值。


    谢谢!
    Manuel Chavez