Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, ISO1211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:ISO1212, ISO1211大家好,
目前,我们正在使用光耦合器HCPL-063L来隔离我们的数字输入。
我们的输入信号为24V。
您是否有支持24V输入和3.3V输出的数字隔离器解决方案?
从输入端,我们只有24V信号和GND,并且没有电源。
如果您没有可直接支持24V的数字隔离器,那么可能是将24V电平转换器组合到3.3V,然后再组合具有集成电源的数字隔离器?
此致,
David。