主题中讨论的其他部件: ISO1044, ISO1042
团队,
您能在以下方面帮助客户吗?
如何调试问题的根源?
如何改进?
提前感谢!
答
我们将ISO1050用于CAN_interface。 在Ibn期间,我们注意到CAN_L和CAN_H在共模扼流圈L900 (ACT45B-101-2P-TL003)(处于主导状态)后振荡。
测量方法如下:
一位参与者,120欧姆差分负载。 没有分割端接,因为我们不知道我们的设备是否为终端。
电路的组成如下

CMC L900前后CAN_L的测量值:

紫色:CMC Rippels处于主导状态1.2MHz后的CAN_L。
蓝色:在CMC短暂处于隐性状态2.17MHz之前的CAN_L。
如图所示,主导状态的纹波是在CMC之后引入的。
我已将L900替换为用于ISO1042DW隔离CAN收发器评估模块(修订版 A) L1: 
紫色:在CMC之后为CAN_L,Rippels处于主导状态1.6MHz。
蓝色:在CMC之前为CAN_L,瞬态处于隐性状态2.8MHz。
CMC已筛选出瞬态,但也引入了波纹。
CAN_H也是如此:
紫色:CMC后为CAN_L。 主导国家的波纹
蓝色:CMC后CAN_H。 主导国家的波纹