This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3088:通信故障

Guru**** 2838820 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3088, ISO1430, ISO1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1094728/iso3088-communication-failure

部件号:ISO3088
主题中讨论的其他部件: ISO1430ISO1450

尊敬的各位:

我们在以前的设计中使用了ISO3088,Vcc1和Vcc2均由5 V提供
但是,在我们当前的设计中,我们使用3.3 V提供Vcc1,我们注意到通信会在一段时间后停止。
我们探测了接收器输出(R)信号,并注意到出现问题时出现电平偏移。

在随附的图像中,您可以看到,最初我们有一个3.3V的信号,峰到峰,然后突然减半。

您能否让我们深入了解导致这种行为的原因。 ISO3088直接连接到微控制器的UART

提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    感谢您与我们联系。

    请注意,ISO3088的VCC1可以是3.3V或5V,而VCC2仅设计用于5V,预期仅适用于5V,请参阅以下数据表中的快照。

    ISO308x隔离RS-485器件系列是较旧的系列,最新的RS-485器件系列是ISO14xx,可提供显著的性能改进。 ISO1430或ISO1450为适合使用的器件,可代替具有相同引脚的ISO3088,同时允许您以3.3V或5V的电压操作具有VCC2的器件。

    如果您有任何疑问,请告诉我,谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Koteswar:

    感谢您的回答。 我们一定会考虑您为我们的下一个设计推荐的设备。

    Howeverr,我们尊重数据表参数。 只有Vcc1为3.3 V,Vcc2仍为5V。

    还有什么我们应该关注的呢?

    此致,

    Ivan Bastos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    抱歉,我误读了您之前的帖子,并误解了VCC2是使用3.3V电压工作的,但我发现在您当前的设计中,只有VCC1是3.3V电压,而VCC2仍是5V电压。

    观察到的波形确实是异常的,我们不期望输出R有这样的偏移。 您能否通过以下信息帮助我调试问题?

    1. 请分享原理图,查看是否一切正常。
    2. 您是只测试了一个装置还是测试了多个装置? 您是否看到此问题仅发生在一个设备或多个设备上?
    3. 您是否知道在发生此问题的过程中是否有任何特定事件/测试(如EMI),或者在正常测试过程中是否随机发生?

    这是我在过去几年中第一次遇到这样的事情。 请尽可能多地共享信息以帮助调试问题。 谢谢。


    此致,
    Koteshwar Rao