This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1641:SDA引脚高/低电压值,请参阅

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1095099/iso1641-sda-pin-high-low-voltage-value-consult

部件号:ISO1641

大家好,

客户通过 以下D/S配置测试了我们的ISO1641B,但发现SDA引脚的高/低电压不能对VCC和GND值作出反应。 他们想知道原因。 我认为它应该与上拉电阻器和IC内部FET RDS_ON下降相关,对吗?

最佳,

斯坦利