大家好,
客户通过 以下D/S配置测试了我们的ISO1641B,但发现SDA引脚的高/低电压不能对VCC和GND值作出反应。 他们想知道原因。 我认为它应该与上拉电阻器和IC内部FET RDS_ON下降相关,对吗?
最佳,
斯坦利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
客户通过 以下D/S配置测试了我们的ISO1641B,但发现SDA引脚的高/低电压不能对VCC和GND值作出反应。 他们想知道原因。 我认为它应该与上拉电阻器和IC内部FET RDS_ON下降相关,对吗?
最佳,
斯坦利
您好,Stanley:
感谢您与我们联系。
如数据表中所述,sda1处的VOL1电压将为0.65V (典型)和0.71V (最坏情况)。 请参阅以下数据表中的规格快照。 该器件没有VOH1规范,因为输出为漏极开路,高电压由外部上拉电阻决定。
我假设客户看到的是数据表中的电压,如果没有,请告知我们。 有关VOL1为何最大电压为0.71V而不是更低的详细信息,请参阅以下常见问题。 常见问题与ISO154x相关,但同样适用于ISO164x,区别在于ISO164x的VOL1为0.71V,而ISO154x的VOL1为0.8V。 谢谢。
此致,
Koteshwar Rao