This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1641:DWR - SOIC 16:与其它ISO164x的P2P兼容性?

Guru**** 2927910 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1641, ISO1640, ISO1642, ISO1643, ISO1644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1100208/iso1641-dwr---soic-16-p2p-compatibility-with-other-iso164x

部件号:ISO1641
本主题中讨论的其它部件: ISO1640ISO1642ISO1643ISO1644

团队,

假设您已有用于ISO1641 (单向,2通道)的硬件设计/印刷电路板
ISO1640是否可以作为ISO1641的P2P引入点使用? 还是需要更改硬件?
ISO1642/3/4是否可以作为ISO1641的P2P引入程序?
额外的GPIO是否需要一些特殊的HW处理,以使ISO1641 PCB兼容?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,AnBer:

    感谢您发布到E2E! ISO1640和ISO1641在"8引脚D"和"16引脚DW"封装选项中引脚到引脚相互兼容,但是ISO1640具有双向时钟通道,而ISO1641不具有,因此在 使用时钟拉伸或多时钟的应用中应考虑这一点。

    ISO1640和ISO1641与ISO1642,ISO1643或ISO1644不直接引脚到引脚兼容,因为它们用于I2C的隔离双向数据通道位于不同的引脚位置。 为 ISO1642,ISO1643或ISO1644设计的印刷电路板可 包含与ISO1641兼容的规定,如安装或移除的电阻 器,使引脚3和14成为ISO1642,ISO1643和ISO1644设备的双向SDA通道,或引脚5成为ISO1640和ISO1641的双向SDA通道。 SCL通道将位于设备之间相同的引脚位置, 对于ISO1642,ISO1643和ISO1644,未使用的GPIO通道可按照以下E2E常见问题中"默认低"设备的描述进行配置:

    如果您有任何后续问题,请告知我们。

    谢谢!
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel,您好!

    感谢您的详细回答。
    为了确保我对ISO1640与ISO1641的理解正确:
    由于现有设计是ISO1641 (单向)设计,我假定用ISO1640 (仅用作单向链路,就像ISO1641一样)替换它是等效的。 正确吗?
    在这种情况下无需硬件调整。 正确吗?
    或者时钟拉伸在这里起着作用吗?

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anber:

    不用客气! ISO1640可像ISO1641一样使用,只要I2C信号高/低信号电平阈值与连接到SCL线路的设备兼容,则无需更改硬件。 时钟拉伸是在系统级实施的,所以如果I2C总线上的其他设备不使用它,使用ISO1640而不是ISO1641应该不会有任何问题。

    谢谢!
    Manuel Chavez