This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:为什么我们需要 ISO1212中的 SENSE 引脚?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1121566/iso1212-why-we-need-sense-pin-in-iso1212

器件型号:ISO1212

您好、ISO 团队

我正在考虑在客户的新项目中更换硅实验室 SI8384。

当我比较 SI8384的引脚时、我们在 ISO1212中有一个额外的引脚"感应"。

我对该引脚的用途非常困惑、为什么我们需要在 ISO1212中添加该引脚? 竞争对手的解决方案为何不需要此引脚?

在数据表器件功能表中、 第一列"输入"是什么意思?

高电平"输入"的标准是什么? 这是否意味着 IN 引脚和 SENSE 引脚都接收高电平逻辑?

SENSE 引脚的高逻辑阈值是多少? 我在数据表中未找到此规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有几个应用问题:

    关于子引脚、在引脚功能说明部分中、建议连接到板上的2mm×2mm 浮动平面。 我不明白我们所谈论的是哪一个平面?

    我在第11.1节(布局指南部分)中感到非常困惑。 DS 建议左侧子引脚悬空。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您的联系和澄清。

    [引用 userid="308778" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1121566/iso1212-why-we-nee-sensing-pin" iso1212"]

    当我比较 SI8384的引脚时、我们在 ISO1212中有一个额外的引脚"感应"。

    我对该引脚的用途非常困惑、为什么我们需要在 ISO1212中添加该引脚? 竞争对手的解决方案为何不需要此引脚?

    [/报价]

    器件 Si8384监控输入电压并提供隔离式数字输出、不控制输入电流。 ISO1212不仅监控输入电压并提供隔离式数字输出、还限制输入电流、从而更大限度地降低器件内部和输出器件的功率耗散。 这是 ISO1212的出色特性、可实现更小的整体解决方案尺寸、同时将发热保持在极低水平。 请参阅以下技术手册、其中介绍了 ISO1212的电流限制如何使整个解决方案受益、以及它与其他没有任何电流限制的解决方案相比有何不同。

    如何简化隔离式24V PLC 数字输入模块设计(修订版 B)

    由于 ISO1212可监控和限制输入电流、因此与其他解决方案相比、它需要两个输入引脚(IN 和 SENSE)和一个额外的电流感应电阻器(RSENSE)。 SENSE 引脚测量电压、IN 和 SENSE 一起测量 RSENSE 两端的电压、以推断流入器件的实际电流、从而使器件能够将电流调节到定义的值。

    [~ userid="308778" URL"/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1121566/iso1212-why-we-nee-sensing-pin-in-iso121212"]高电平"输入"的标准是什么? 这是否意味着 IN 引脚和 SENSE 引脚都接收到高电平逻辑?[/QUEST]

    和感应引脚一起构成一个工业数字输入。 数据表中的功能表将 IN 和 SENSE 一起称为一个输入。

    [引用 userid="308778" URL"~/support/isolating-group/isolation/f/isolation-forum/1121566/iso1212-how-we-nee-sensing-pin-iso1212/4157986#4157986]About subpin pin pin pin、in pin function description 部分、it recommends connecting to connecting to 2mm * 2mm Floating on the iso1212/4157986#4157986"] 我不明白我们所谈论的是哪一个平面?

    子引脚需要断开连接/悬空。 浮动平面是指未连接到任何其他电路的平面。 建议将 SUB 连接到2mm x 2mm 的浮动平面。 这是为了更好地散热器件并提高电路板的整体温度。 它是可选的、仅当客户需要比器件已经提供的更好的热性能时才需要。

    我希望所有这些答复都能解决你的问题并作出澄清。 请告诉我是否有任何不明确的情况,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao

    感谢您提供所有这些详细信息。 客户还在寻找没有感应引脚的竞争对手解决方案、但是、他们也可以在没有感应引脚的情况下实现电流限制/有些客户不喜欢引脚太多的解决方案。 ISO1212的任何额外优势都可以向客户突出显示吗?

    我还对数据表中的 IEC61131-2开关特性感到困惑。  

    1. 红线的含义是什么?
    2. 如果输入电压超过导通阈值、但输入电流小于2mA、则输出侧为高电平还是低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您提供额外的输入。

    [引用 userid="308778" URL"~/support/isolated-group/isolation/f/isolate-forum/1121566/iso1212-how-we-nee-sensing-pin-iso1212/4159203#4159203)]客户也在寻找没有感应引脚的竞争对手解决方案、但是、他们也可以在没有感应引脚的情况下实现电流限制/某些客户不喜欢感应引脚。 ISO1212的任何额外优势都可以向客户突出显示?

    正如我在上一篇文章中分享的技术手册中所解释的那样、目前的电流限制是通过两种方式实现的。 一种使用简单串联电阻的方法、另一种使用外部限流电路的方法(具有大约12个分立式组件)、如下图所示。 第一种方法不会调节电流、它会随着输入电压的增加而变化。 这是一个很大的限制、因为它需要大功率外部电阻器、并且会增加总电路板温度、从而限制可在单个电路板上使用的通道数量。

    第二种解决方案显著改善了这种情况、但每个通道需要大量额外组件。 ISO1212集成了所有这些电路、并且提供比这两种解决方案更好的电流调节。 这就是 ISO1212的优势、由于外部组件最少且热性能良好、许多客户能够在单个电路板上集成更多通道。 请务必与客户分享技术手册、以便他们了解 ISO1212的优势。

    [引用 userid="308778" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1121566/iso1212-why-we-nee-sensing-pin" iso1212/4159203#4159203"]红线的含义是什么?

    灰色区域是标准 IEC 61131-2定义的可接受区域、而红线是 ISO1212工作线。 如图所示、即使输入电压从5V 增加到30V、器件也会调节电流、不会让电流增加。 相比之下、传统方法会让电流增加、从而要求更高功率的电阻器、并导致电路板温度显著升高。 请参阅 Si838x 数据表中提供的系统 I-V 曲线、了解电流如何增加和未调节。

    [引用 userid="308778" URL"~/support/isolating-group/isolation/f/isolat隔离-forum/1121566/iso1212-why-we-nee-sensing-pin-iso1212/4159203#4159203"]如果输入电压超过开启阈值但输入电流小于2mA、则表示输出电平/低电平[?]

    当输入电压超过导通阈值时、输出会如数据表的功能表中所述变为高电平。 由于器件具有非常好的电流调节功能、因此它不会增加输入电流、这有利于应用帮助进行热管理。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao

    感谢您的回答和解释。  您的回答始终包含许多详细信息、对我来说是有价值的。 这有助于我更快速、更深入地理解要点。 我已经向客户推广此设备、我将通过电子邮件向您和您的团队带来此机会