您好、ISO 团队
我正在考虑在客户的新项目中更换硅实验室 SI8384。
当我比较 SI8384的引脚时、我们在 ISO1212中有一个额外的引脚"感应"。
我对该引脚的用途非常困惑、为什么我们需要在 ISO1212中添加该引脚? 竞争对手的解决方案为何不需要此引脚?
在数据表器件功能表中、 第一列"输入"是什么意思?
高电平"输入"的标准是什么? 这是否意味着 IN 引脚和 SENSE 引脚都接收高电平逻辑?
SENSE 引脚的高逻辑阈值是多少? 我在数据表中未找到此规格。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、ISO 团队
我正在考虑在客户的新项目中更换硅实验室 SI8384。
当我比较 SI8384的引脚时、我们在 ISO1212中有一个额外的引脚"感应"。
我对该引脚的用途非常困惑、为什么我们需要在 ISO1212中添加该引脚? 竞争对手的解决方案为何不需要此引脚?
在数据表器件功能表中、 第一列"输入"是什么意思?
高电平"输入"的标准是什么? 这是否意味着 IN 引脚和 SENSE 引脚都接收高电平逻辑?
SENSE 引脚的高逻辑阈值是多少? 我在数据表中未找到此规格。

您好 Gabriel、
感谢您的联系和澄清。
[引用 userid="308778" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1121566/iso1212-why-we-nee-sensing-pin" iso1212"]当我比较 SI8384的引脚时、我们在 ISO1212中有一个额外的引脚"感应"。
我对该引脚的用途非常困惑、为什么我们需要在 ISO1212中添加该引脚? 竞争对手的解决方案为何不需要此引脚?
[/报价]器件 Si8384监控输入电压并提供隔离式数字输出、不控制输入电流。 ISO1212不仅监控输入电压并提供隔离式数字输出、还限制输入电流、从而更大限度地降低器件内部和输出器件的功率耗散。 这是 ISO1212的出色特性、可实现更小的整体解决方案尺寸、同时将发热保持在极低水平。 请参阅以下技术手册、其中介绍了 ISO1212的电流限制如何使整个解决方案受益、以及它与其他没有任何电流限制的解决方案相比有何不同。
如何简化隔离式24V PLC 数字输入模块设计(修订版 B)
由于 ISO1212可监控和限制输入电流、因此与其他解决方案相比、它需要两个输入引脚(IN 和 SENSE)和一个额外的电流感应电阻器(RSENSE)。 SENSE 引脚测量电压、IN 和 SENSE 一起测量 RSENSE 两端的电压、以推断流入器件的实际电流、从而使器件能够将电流调节到定义的值。
[~ userid="308778" URL"/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1121566/iso1212-why-we-nee-sensing-pin-in-iso121212"]高电平"输入"的标准是什么? 这是否意味着 IN 引脚和 SENSE 引脚都接收到高电平逻辑?[/QUEST]和感应引脚一起构成一个工业数字输入。 数据表中的功能表将 IN 和 SENSE 一起称为一个输入。
[引用 userid="308778" URL"~/support/isolating-group/isolation/f/isolation-forum/1121566/iso1212-how-we-nee-sensing-pin-iso1212/4157986#4157986]About subpin pin pin pin、in pin function description 部分、it recommends connecting to connecting to 2mm * 2mm Floating on the iso1212/4157986#4157986"] 我不明白我们所谈论的是哪一个平面?子引脚需要断开连接/悬空。 浮动平面是指未连接到任何其他电路的平面。 建议将 SUB 连接到2mm x 2mm 的浮动平面。 这是为了更好地散热器件并提高电路板的整体温度。 它是可选的、仅当客户需要比器件已经提供的更好的热性能时才需要。
我希望所有这些答复都能解决你的问题并作出澄清。 请告诉我是否有任何不明确的情况,谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
您好、Rao
感谢您提供所有这些详细信息。 客户还在寻找没有感应引脚的竞争对手解决方案、但是、他们也可以在没有感应引脚的情况下实现电流限制/有些客户不喜欢引脚太多的解决方案。 ISO1212的任何额外优势都可以向客户突出显示吗?
我还对数据表中的 IEC61131-2开关特性感到困惑。


您好 Gabriel、
感谢您提供额外的输入。
[引用 userid="308778" URL"~/support/isolated-group/isolation/f/isolate-forum/1121566/iso1212-how-we-nee-sensing-pin-iso1212/4159203#4159203)]客户也在寻找没有感应引脚的竞争对手解决方案、但是、他们也可以在没有感应引脚的情况下实现电流限制/某些客户不喜欢感应引脚。 ISO1212的任何额外优势都可以向客户突出显示?正如我在上一篇文章中分享的技术手册中所解释的那样、目前的电流限制是通过两种方式实现的。 一种使用简单串联电阻的方法、另一种使用外部限流电路的方法(具有大约12个分立式组件)、如下图所示。 第一种方法不会调节电流、它会随着输入电压的增加而变化。 这是一个很大的限制、因为它需要大功率外部电阻器、并且会增加总电路板温度、从而限制可在单个电路板上使用的通道数量。
第二种解决方案显著改善了这种情况、但每个通道需要大量额外组件。 ISO1212集成了所有这些电路、并且提供比这两种解决方案更好的电流调节。 这就是 ISO1212的优势、由于外部组件最少且热性能良好、许多客户能够在单个电路板上集成更多通道。 请务必与客户分享技术手册、以便他们了解 ISO1212的优势。

灰色区域是标准 IEC 61131-2定义的可接受区域、而红线是 ISO1212工作线。 如图所示、即使输入电压从5V 增加到30V、器件也会调节电流、不会让电流增加。 相比之下、传统方法会让电流增加、从而要求更高功率的电阻器、并导致电路板温度显著升高。 请参阅 Si838x 数据表中提供的系统 I-V 曲线、了解电流如何增加和未调节。
[引用 userid="308778" URL"~/support/isolating-group/isolation/f/isolat隔离-forum/1121566/iso1212-why-we-nee-sensing-pin-iso1212/4159203#4159203"]如果输入电压超过开启阈值但输入电流小于2mA、则表示输出电平/低电平[?]当输入电压超过导通阈值时、输出会如数据表的功能表中所述变为高电平。 由于器件具有非常好的电流调节功能、因此它不会增加输入电流、这有利于应用帮助进行热管理。
如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。
此致、
Koteshwar Rao