大家好、
我想知道是否有一个器件可用于接地隔离、从而将分离的接地电位保持在相同的电压电位、同时还提供电源/数字隔离。 这是该器 件唯一的用途:将电源和数字接地连接在一起、以便它们处于相同的电压、但也具有一定的隔离。
此致、
Anthony Lodi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想知道是否有一个器件可用于接地隔离、从而将分离的接地电位保持在相同的电压电位、同时还提供电源/数字隔离。 这是该器 件唯一的用途:将电源和数字接地连接在一起、以便它们处于相同的电压、但也具有一定的隔离。
此致、
Anthony Lodi
您好、Anthony、
感谢您的联系。
当使用任何隔离方式隔离电路中的两个点时、它们将成为隔离栅侧电路的两个独立参考点。 这两个点将不处于相同的电势、并将显示为开放/浮动节点。
我不确定客户为什么希望两个 GND 点处于相同的电势。 如果您可以分享更多有关他们正努力实现的目标的详细信息、那么我们可能会提出合适的建议。 请告诉我,谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
您好、Anthony、
感谢您的澄清。
您提出的问题是使用隔离器的确切原因。 数字隔离器的任务是在两个独立接地的独立电路之间建立通信。
让我们以电动汽车中的电池管理系统(BMW)为例。 电动汽车将使用 HV 电池(通常介于400V 和800V 之间)为传动系统供电、还将使用 LV 电池(通常为12V)为所有其他子系统(例如车身电子装置)供电。 这两个蓄电池的负极点未连接、否则会使汽车用户直接接触 HV 蓄电池、这会造成危险。 因此、LV 和 HV 电路通过隔离器进行连接(ISO77xx 在此是一个完美的示例)、这两个隔离器在它们之间建立通信、同时仍保持两个电路完全隔离。
我将在下面复制一张幻灯片屏幕截图、这可能对您有所帮助。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

此致、
Koteshwar Rao