This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:iso7741能否支持70MHz SPI?

Guru**** 2950540 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, ADS8900B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1132319/iso7741-can-iso7741-support-70mhz-spi

器件型号:ISO7741
主题中讨论的其他器件: ADS8900B

各位专家:

要与 ADS8900B 配合使用、我们需要找到一个可与70MHz 配合使用的 SPI 隔离器。 我们的 ISO7741能否满足此要求? 如果没有,我们有更好的建议吗?

达信