Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, ADS8900B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7741 主题中讨论的其他器件: ADS8900B
各位专家:
要与 ADS8900B 配合使用、我们需要找到一个可与70MHz 配合使用的 SPI 隔离器。 我们的 ISO7741能否满足此要求? 如果没有,我们有更好的建议吗?
达信
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Marsh、
感谢您的提问。
遗憾的是、目前还没有能够支持70MHz SPI 速度的 TI 数字隔离器。 有关更多信息(+)[常见问题解答]如何计算数字隔离器支持的最大 SPI 速度、请参阅我们的常见问题解答? 隔离论坛-隔离- TI E2E 支持论坛)。
但愿这对您有所帮助。
最棒的
Andrew