This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B-Q1:输入= 5.0V 时的最大输出功率容量是多少?

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505B-Q1, UCC21750-Q1, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1131610/sn6505b-q1-what-is-the-max-output-power-capacity-with-input-5-0v

器件型号:SN6505B-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21750-Q1SN6505B

我们已筛选出用于驱动 UCC21750-Q1 SiC MOSFET 驱动器的 SN6505B-Q1隔离式电源。

可从 SN6505B-Q1获得的最大功率输出是多少?

我们计算出峰值功率= 21.4W @ 17.3V、但仅在89ns 的 MOSFET 导通时间期间。

在这种情况下、如何计算 RMS 和平均功耗以确定所需的功率容量?

这将帮助我证明 SN6505B-Q1能够提供所需的功率来开启 SiC MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    感谢您关注 SN6505B-Q1。

    该器件支持高达1A 的输入电流和5V 输入电压、对应的最大输入为5W。 假设效率为85%、则最大输出功率估计为4.25W。 对于17.3V 输出、基于 SN6505B 的解决方案能够提供高达245mA 的输出电流。

    为了估算驱动 MOSFET 所需的平均电流、让我们假设:

    1. MOSFET 开关频率为10kHz
    2. 导通时间为100ns (便于计算)
    3. 驱动 MOSFET 的峰值电流为1.24A (= 21.4W/17.3V)。

    平均 MOSFET 电流=峰值电流*导通时间/时间周期= 1.24A * 100ns / 100µs μ s = 1.24mA。

    因此、即使 MOSFET 开关频率增加、SN6505在支持此要求方面也不应有任何问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Koteshwar、

    MOSFET 总导通时间 = 上升时间+导通延迟时间+
    外部栅极电阻器导致的延时时间
    MOSFET 峰值栅极拉电流= 总栅极电荷/总导通时间

    上述计算是否正确?

    它同样适用于关断事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    平均电流仅取决于 MOSFET 导通期间的时间。 其他外部组件导致的传播延迟和延迟不会增加开通时间、而是仅会延迟开通过程。 因此、您的平均电流公式仍然相同。

    MOSFET 开通时间 = 上升时间
    MOSFET 峰值栅源电流= 所需的栅极电荷/导通时间
    平均 MOSFET 电流= 峰值电流*导通时间/时间周期=所需的栅极电荷/时间周期


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Koteshwar、

    例如、如果栅极电阻= 560欧姆而不是4.7欧姆、栅极电压相同、那么 MOSFET 导通时间是否会受到影响?   

    我想这里的上升时间是恒定的、但它会增加打开 MOSFET 的延迟。 最终、我们需要考虑在应用/电路中打开 MOSFET 所需的总时间。

    如果有问题、请在此处更正我...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、您好!

    今天是美国的假日、请让我们再安排一天来跟进您的询问。

    最棒的

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Michael。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您耐心等待我们在度假后回来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael。

    您好、Abhishek、

    关于560Ω Ω 电阻、我假设您是指与栅极串联使用的电阻器。 串联栅极电阻确实会影响上升时间和峰值电流、同时保持其乘积不变、即峰值电流(IP)*上升时间(tr)=栅源电荷(Qgs)。 串联电阻越高、峰值电流越低、上升时间也越长。 平均电流仍将保持与之前相同、因此、先前共享的公式仍适用。

    我希望回答你的问题,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao