This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:不添加端接电阻器、导致系统复位

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1062123/iso1050-not-add-termination-resistor-resulting-system-reset

器件型号:ISO1050

尊敬的专家

我们发现不添加 终端电阻器,导致 DSP (TMS320F28035PNT)随机复位。

我们不使用 CAN 总线,所以我们认为这个电阻器不能添加 ,你能给我一些关于它的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    请提供有关系统的更多信息吗?

     DSP 是否连接到 TXD 和 RXD?

    在什么情况下、您看到 DSP 随机复位?  

    例如、当 TXD 的输入从时钟模式更改为 逻辑1 (CAN 总线为隐性状态)时。

    在 DSP 复位时、您能否提供 CAN 总线的波形?

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    你有更新吗?

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    由于我们没有听到您的任何声音、我假设客户能够调试 DSP 复位的原因并相应地解决问题。 我将继续并将该线程标记为已关闭。 如果您有任何其他问题、可以创建新的或相关的主题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar

    很抱歉 再次询问您。

    我在未连接端子电阻器时得到了波形。

    我们的 DSP 连接了 ISO1050 Tx 和 Rx。  

    我们发现这些复位发生在正常操作中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您的进一步更新。

    我无法真正解释您共享的波形。 图中确切显示的波形是什么? 是 CANH-CANL 图吗? 当添加了120Ω Ω 端接电阻器时、您是否还可以共享波形?

    我们不希望端接电阻对 DSP 复位产生任何影响、似乎 DSP 复位的原因是其他原因。 端接电阻器的存在或不存在只会影响 CAN 总线信号的错误率、尤其是在总线使用了很长的电缆时。 为了帮助您更好地调试该问题、您能否共享有关该问题的更详细信息? 您可以开始帮助我回答以下问题。

    1. 共享显示 ISO1050和 DSP 连接的更大原理图。
    2. CAN 总线上连接了多少个节点?
    3. CAN 总线电缆有多长?
    4. 端接电阻器在何处使用/放置?
    5. 问题到底是什么? 您如何知道或识别 DSP 正在复位?

    或者、要了解 ISO1050是否存在任何问题、您可以在 ISO1050的 TXD 引脚上应用一个来自信号发生器的方波、并在带和不带端接电阻器的情况下监控示波器上的 CANH/CANL 波形。 这将清楚地显示 ISO1050通过隔离栅向 CAN 总线传输数据时是否存在任何问题、反之亦然。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    您是否对我请求的信息有任何更新? 或者、您是否让客户使用信号发生器和示波器分别测试 ISO1050、以确定 ISO1050是否存在任何问题?

    请告诉我,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar

    无 CAN 电阻 CAN 两端的波形:

    当向 CANL 添加120R 电阻时、CANH 两端的波形:

    ISO1050与 DSP 之间的连接:

    下图显示主板上的 J509/J510是最终的 CAN 信号输出、而 L509/L510参数是贴片电感-铁氧体-600 Ω@100MHz-0.9 Ω DC-0.2A-1206。

    2.有多少个节点连接到 CAN 总线?

    回复:如上面的原理图所示。

    3. CAN 总线电缆有多长?

    PCB 上的长度约为15cm。

    4.连接的 CAN 端子电阻在哪里?

    回复:端子电阻连接到 J509或 J510端子。 连接 CAN 电阻器后、故障消失。

    5.如何确定 DSP 是否复位?

    我们解析用于看门狗复位的软件故障日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    再次感谢您分享所请求的信息、这对您有所帮助。 请参阅下面的输入内容。

    [引用 userid="470630" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1062123/iso1050-not-add-termination-resistor-resulting-system-reset/3941325 #39413"]

    [/报价]

    我假设这是 CANH 的波形(也称为 CAN+)。 波形看起来非常嘈杂、我们不希望在不使用端接电阻器时出现这种波形。

    [引用 userid="470630" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1062123/iso1050-not-add-termination-resistor-resulting-system-reset/3941325 #39413"]

    这看起来不错、是预期的波形。

    [引用 userid="470630" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1062123/iso1050-not-add-termination-resistor-resulting-system-reset/3941325 #3941325"] PCB 上的长度约为15cm。

    我在测试期间查找不同 CAN 节点之间使用的电缆长度以及 CAN 总线上连接的节点数。 请参阅以下连接到一根 CAN 总线电缆上的各种 CAN 节点的示例连接图。


    如上所示、所有节点直接连接到 CAN 总线、并且总线的两个极端端仅使用两个端接电阻器。 在总线的极端只使用两个端接电阻器非常重要。 这会有效地终止电缆并实现无差错通信。
    那么、您是否知道客户是否使用了多个 CAN 节点进行测试? 他们是否有连接到 CAN 总线的电缆? 电缆连接了多长时间、电缆连接了多少个节点?

    [引用 userid="470630" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1062123/iso1050-not-add-termination-resistor-resulting-system-reset/3941325 #39413"]

    [/报价]

    您能否让客户移除 L509和 L510、并在使用和不使用端接电阻器的情况下再次进行测试?

    在测试过程中、我仍然对连接图没有很好的了解。 不使用端接电阻器不会导致此类噪声。 总体连接图可能未遵循标准准则、这可能是仅添加和移除端接电阻器会产生如此大的影响的原因。

    如上所述、请查看您是否可以共享测试过程中使用的各种节点的整体系统连接图。 另请要求客户移除 L509和 L510、并在使用和不使用端接电阻器的情况下重新测试。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    2022年新年快乐!

    客户对此是否有任何更新?
    如果问题仍未解决、如果您有当地的 TI 联系人、请务必联系我们、以便我们更好地帮助您。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    我相信我已经向大家介绍了所有必要的指导原则、以确保沟通能够毫无问题地进行。 由于使用终端电阻器时客户系统也正常工作、这符合我们提出的建议、因此我将继续将此对话标记为"已结束"。

    如果您有任何其他问题、请创建新帖子、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar

    感谢您关注本案例!

    下面是客户的回复。

    1.目前、客户在单台机器上使用此电源、电源上的 CAN 端口未连接到外部。

    2、所有 CAN 信号相关连接图都已发送、与其他地方没有连接。

    3. L509和 L510位于散热器下方,不便于拆卸。 我们在 PCB 的反向侧添加了两个跳线、以对 L509和 L510短路、并对 L509和 L510进行了仿真移除。

     

    测试 CAN 波形如下:

    无短路 L509和 L510、不添加 CAN 电阻、CAN 波形

     短路 L509和 L510、不增加 CAN 电阻、CAN 波形

     \

     短路 L509和 L510、增加 CAN 电阻、CAN 波形

     不对 L509和 L510短路、增加 CAN 电阻、CAN 波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您根据请求进一步更新和共享额外的波形。

    上述波形看起来比先前共享的波形好得多、即使是没有端接电阻器的波形也是如此。 这些具有和不具有端接电阻器的波形与我们的预期相符、因此、请客户继续使用端接电阻器以获得最佳结果。

    我发现在使用端接电阻器时、移除 L509和 L510没有产生显著的影响、因此、我将让客户决定是否保留它们。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao