尊敬的专家
我们发现不添加 终端电阻器,导致 DSP (TMS320F28035PNT)随机复位。
我们不使用 CAN 总线,所以我们认为这个电阻器不能添加 ,你能给我一些关于它的建议吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Gabriel、
感谢您的进一步更新。
我无法真正解释您共享的波形。 图中确切显示的波形是什么? 是 CANH-CANL 图吗? 当添加了120Ω Ω 端接电阻器时、您是否还可以共享波形?
我们不希望端接电阻对 DSP 复位产生任何影响、似乎 DSP 复位的原因是其他原因。 端接电阻器的存在或不存在只会影响 CAN 总线信号的错误率、尤其是在总线使用了很长的电缆时。 为了帮助您更好地调试该问题、您能否共享有关该问题的更详细信息? 您可以开始帮助我回答以下问题。
或者、要了解 ISO1050是否存在任何问题、您可以在 ISO1050的 TXD 引脚上应用一个来自信号发生器的方波、并在带和不带端接电阻器的情况下监控示波器上的 CANH/CANL 波形。 这将清楚地显示 ISO1050通过隔离栅向 CAN 总线传输数据时是否存在任何问题、反之亦然。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
尊敬的 Koteshwar
无 CAN 电阻 CAN 两端的波形:

当向 CANL 添加120R 电阻时、CANH 两端的波形:

ISO1050与 DSP 之间的连接:


下图显示主板上的 J509/J510是最终的 CAN 信号输出、而 L509/L510参数是贴片电感-铁氧体-600 Ω@100MHz-0.9 Ω DC-0.2A-1206。

2.有多少个节点连接到 CAN 总线?
回复:如上面的原理图所示。
3. CAN 总线电缆有多长?
PCB 上的长度约为15cm。
4.连接的 CAN 端子电阻在哪里?
回复:端子电阻连接到 J509或 J510端子。 连接 CAN 电阻器后、故障消失。
5.如何确定 DSP 是否复位?
我们解析用于看门狗复位的软件故障日志。
您好 Gabriel、
再次感谢您分享所请求的信息、这对您有所帮助。 请参阅下面的输入内容。
[引用 userid="470630" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1062123/iso1050-not-add-termination-resistor-resulting-system-reset/3941325 #39413"]

我假设这是 CANH 的波形(也称为 CAN+)。 波形看起来非常嘈杂、我们不希望在不使用端接电阻器时出现这种波形。
[引用 userid="470630" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1062123/iso1050-not-add-termination-resistor-resulting-system-reset/3941325 #39413"]
这看起来不错、是预期的波形。
[引用 userid="470630" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1062123/iso1050-not-add-termination-resistor-resulting-system-reset/3941325 #3941325"] PCB 上的长度约为15cm。我在测试期间查找不同 CAN 节点之间使用的电缆长度以及 CAN 总线上连接的节点数。 请参阅以下连接到一根 CAN 总线电缆上的各种 CAN 节点的示例连接图。

如上所示、所有节点直接连接到 CAN 总线、并且总线的两个极端端仅使用两个端接电阻器。 在总线的极端只使用两个端接电阻器非常重要。 这会有效地终止电缆并实现无差错通信。
那么、您是否知道客户是否使用了多个 CAN 节点进行测试? 他们是否有连接到 CAN 总线的电缆? 电缆连接了多长时间、电缆连接了多少个节点?

[/报价]
您能否让客户移除 L509和 L510、并在使用和不使用端接电阻器的情况下再次进行测试?
在测试过程中、我仍然对连接图没有很好的了解。 不使用端接电阻器不会导致此类噪声。 总体连接图可能未遵循标准准则、这可能是仅添加和移除端接电阻器会产生如此大的影响的原因。
如上所述、请查看您是否可以共享测试过程中使用的各种节点的整体系统连接图。 另请要求客户移除 L509和 L510、并在使用和不使用端接电阻器的情况下重新测试。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
尊敬的 Koteshwar
感谢您关注本案例!
下面是客户的回复。
1.目前、客户在单台机器上使用此电源、电源上的 CAN 端口未连接到外部。
2、所有 CAN 信号相关连接图都已发送、与其他地方没有连接。
3. L509和 L510位于散热器下方,不便于拆卸。 我们在 PCB 的反向侧添加了两个跳线、以对 L509和 L510短路、并对 L509和 L510进行了仿真移除。
测试 CAN 波形如下:
无短路 L509和 L510、不添加 CAN 电阻、CAN 波形

短路 L509和 L510、不增加 CAN 电阻、CAN 波形
\
短路 L509和 L510、增加 CAN 电阻、CAN 波形

不对 L509和 L510短路、增加 CAN 电阻、CAN 波形

您好 Gabriel、
感谢您根据请求进一步更新和共享额外的波形。
上述波形看起来比先前共享的波形好得多、即使是没有端接电阻器的波形也是如此。 这些具有和不具有端接电阻器的波形与我们的预期相符、因此、请客户继续使用端接电阻器以获得最佳结果。
我发现在使用端接电阻器时、移除 L509和 L510没有产生显著的影响、因此、我将让客户决定是否保留它们。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao