This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7731:I2C 隔离电路不工作

Guru**** 2687975 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1063836/iso7731-i2c-isolation-circuit-not-working

器件型号:ISO7731

您好!

我尝试使用 PDF 中提供的题为"使用数字隔离器设计增强型隔离式 I2C 总线接口"的电路、但无法使其正常工作。 我使用为组件提供的确切值构建了图5所示的"最终隔离器电路"、并仔细检查了连接等、 但是、对于芯片、我使用了不同的隔离器(因为无法获取 TI 器件)、并意识到它使用了不同的隔离方法。 该电路旨在与 ISO7731配合使用、我使用了 ADUM131D 模拟器件器件部分、TI 使用电容隔离、而模拟则使用基于变压器的技术。 因为我找不到其他原因不工作了、我想知道两个芯片之间的区别是否能解释?

PDF 似乎建议该电路可与任何数字隔离器配合使用、前提是它在一个方向上具有2个通道、在另一个方向上具有1个通道、但我想知道它是否只能与 TI 隔离器芯片配合使用?  

我们非常感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    很遗憾听到这个问题。

    我们确实希望上述文档中的 I2C 电路能够与大多数数字隔离器配合使用、但我不能保证它能够与 ADuM131D 搭配使用。

    请您详细说明这个问题吗? 当您说不起作用时、您观察到的具体行为是什么? 当 sda1切换时、sda2是否保持0V? 请您分享输入和输出波形吗? 另请分享您的原理图以及电路中使用的二极管和晶体管的器件型号。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Koteshwar、

    恐怕我的测试设备有限、不能同时查看两侧、但数据和时钟线上的两侧似乎都有信号、因此事物正在朝着一个方向发展、 问题似乎在于数据的返回。 所用的晶体管和二极管与 TI 电路中使用的晶体管和二极管相同。

    遗憾的是、由于工作时计算机出现问题、我无法发送原理图、但我复制了 PDF 上显示的电路。  

    很抱歉,这份回复不是很有帮助(让你帮助我),但是如果有任何常见问题或用户的错误,在电路方面,如果有任何问题,你会很容易知道。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的更新。

    我知道 SCL 数据传输工作正常、而 SDA 数据传输只在一个方向上工作。 您能否确认哪个方向数据传输不起作用? 它是从"sda1到 sda2"还是从"sda2到 sda1"?

    另请注意、该电路设计为与最大低输出电压(VOLmax)为0.4V 的 I2C 器件一起工作。 因此、请检查两侧均连接到 ISO7731/ADuM131D 的器件的 VOLmax 规格。

    我能否通过您的电子邮件与您联系、进一步讨论并尽最大努力帮助您解决此问题?


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    我认为数据是从 sda1到 sda2的、因为如果从器件没有接收到这样做的指令、数据就不会从从从器件传输。 因此、我认为 SDA2至 SDA1传输不起作用。  

    我已经检查了两个器件的低电平状态的最大电压、根据数据表、它们低于0.4V、因此应该可以。  

    通过 ben071509@gmail.com 联系 我们、进一步讨论。

    非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我已通过电子邮件与您联系。 由于我们将继续通过电子邮件进行讨论、我将继续将此 E2E 主题标记为已关闭。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao