Other Parts Discussed in Thread: ISO7731
您好!
我尝试使用 PDF 中提供的题为"使用数字隔离器设计增强型隔离式 I2C 总线接口"的电路、但无法使其正常工作。 我使用为组件提供的确切值构建了图5所示的"最终隔离器电路"、并仔细检查了连接等、 但是、对于芯片、我使用了不同的隔离器(因为无法获取 TI 器件)、并意识到它使用了不同的隔离方法。 该电路旨在与 ISO7731配合使用、我使用了 ADUM131D 模拟器件器件部分、TI 使用电容隔离、而模拟则使用基于变压器的技术。 因为我找不到其他原因不工作了、我想知道两个芯片之间的区别是否能解释?
PDF 似乎建议该电路可与任何数字隔离器配合使用、前提是它在一个方向上具有2个通道、在另一个方向上具有1个通道、但我想知道它是否只能与 TI 隔离器芯片配合使用?
我们非常感谢您的帮助、
本