请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7762 尊敬的同事、您好!
我希望你们做得好!
我在此就客户(Eaton)提出的有关 ISO7762QDBQQ1的技术问题撰写文章。
如果电源电压在另一侧出现故障、有人能告诉我输出状态(高/低)是什么样子?

从图中、客户解释如果 TX 输入电源为0V、则 RX 输出信号为高电平。 这对于客户很重要、因为其中一个 RX 信号是低电平有效使能信号。
如果在 TX 侧没有电源的情况下、RX 信号以及使能端因此为高电平、则输出侧处于安全状态。
提前感谢、
Candas