This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762:ISO7762QDBQQ1默认/故障状态

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1054729/iso7762-iso7762qdbqq1-default-fault-state

器件型号:ISO7762

尊敬的同事、您好!

我希望你们做得好!
我在此就客户(Eaton)提出的有关 ISO7762QDBQQ1的技术问题撰写文章。

如果电源电压在另一侧出现故障、有人能告诉我输出状态(高/低)是什么样子?


从图中、客户解释如果 TX 输入电源为0V、则 RX 输出信号为高电平。 这对于客户很重要、因为其中一个 RX 信号是低电平有效使能信号。
如果在 TX 侧没有电源的情况下、RX 信号以及使能端因此为高电平、则输出侧处于安全状态。

提前感谢、
Candas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Candas、

    感谢您的联系。

    给定器件的默认输出状态可由器件型号决定、即 ISO7762 (非 F)的默认状态为高电平、ISO7762F 的默认状态为低电平。 请查看 ISO7762数据表中的以下功能表、该表描述了所有输入测试条件下的预期输出状态。

    如上表所示、当输入悬空或输入通道未通电时、输出将进入默认状态。 输出的默认状态由器件型号指示。
    客户似乎正在寻找一个默认高电平状态的隔离器、因为您已经选择了正确的器件型号。 完整器件型号为  ISO7762QDBQQ1。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao