This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过隔离接地接收0-5V 线性输入到3.3V 控制器。 (将24V 电源轨接地与5V 电源轨接地隔离)

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1350, AMC3330, TLV9001, ISO122, AMC1200, ISO121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1052274/receiving-0-5v-linear-input-to-3-3v-controller-with-isolated-grounds-isolating-24v-rail-ground-from-5v-rail-ground

主题中讨论的其他器件:AMC1350AMC3330TLV9001ISO122AMC1200ISO121

大家好、

我愿意使用理想的 TI 组件将0-5V ADC 输入接收到我的3.3V 控制器。 但是、我提供该0-5V 输出的传感器由24V 电压轨供电。

在整个电路中、我有许多组件、如电机、电感式传感器、红外传感器等... 在24V 电压轨中。 到目前为止、我已完全在24V 电压轨和5V 电压轨之间保持接地隔离、以避免不必要的噪声。

我需要将0-5V ADC 输入接收到3.3V 控制器的一个特定传感器会导致我的问题、因为传感器使用的是24V 电路接地、而我的控制器使用的是5V 电路接地。

是否有任何电路可以为我提供隔离式接地的线性隔离?  线性光耦隔离器。 我正在寻找+/- 10mV 的精度。 不过、如果误差是线性的、我可以在软件中执行误差偏移。

请尽可能提供帮助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我要提到的是、如果我们设置为、该传感器还能够提供4-20mA 输出。 不过、问题与此处的相同、即通过隔离式接地将传感器输出端引入3.3V 控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jigar、

    我当然认为、我们的产品系列中有能够满足您需求的器件。  

    像 AMC1350这样具有+/-5V 输入的器件就足够了。 一个挑战是将24V 电压轨降至5V、从而为器件的高侧 VDD1供电。 该器件的输入阻抗为1Mohm。  https://www.ti.com/product/AMC1350

    另一种选择是具有+/-1V 1Gohm 输入和集成直流/直流转换器的 AMC3330。 该器件需要实施电阻分压器、以将0-5V 输入降至0-1V、但不需要高侧的电源轨。  https://www.ti.com/product/AMC3330

    AMC1311B 是我目前建议的最后一种选择。 该器件具有0-2V 1Gohm 输入、并且没有内部直流/直流转换器、因此需要使用电阻分压器和电源轨。  https://www.ti.com/product/AMC1311

    此 AMC 电压感应精度 Excel 计算器应有助于验证您的+/-10mV 误差要求。 请注意、我正在更新此计算器以包含我们系列中较新的器件、AMC1350目前不包含在内。 如果您有兴趣了解 AMC1350的精度计算、请告诉我配置设置、我将提供计算结果。   https://www.ti.com/lit/zip/sbar013

    有关精度计算的一些问题:

    您的+/-10mV 误差要求是否以0-5V 输入为基准?

    温度范围是多少?

    最坏情况还是典型误差?  

    所有这些器件在1.44V 共模上都具有差分输出、旨在与3.3V 控制器连接。 可能需要在控制器输入附近使用 TLV9001等运算放大器进行差分到单端的转换。  https://www.ti.com/lit/an/sbaa229/sbaa229.pdf

    如果您有其他问题、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Smith、

    以下是要求提供的信息:
    您的+/-10mV 误差要求是否以0-5V 输入为基准? 是的
    温度范围是多少? 高达85°C 的温度是可以的。 该电路将不会在15°C 和65°C 以上进行测试
    最坏情况还是典型误差? +/-20mV 可能是我们最坏情况下的误差。

    到目前为止、我喜欢 AMC3330选项。 我想了解我们可以使用该 IC 获得多少误差/精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只检查库存。 我发现目前没有这些产品可供购买! 我们是否可以通过其他方式工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jigar、

    相对于5V、10mV 为 0.2%、这是 AMC3330可以实现的。  

    AMC1311B 可进一步提高精度:

    事实上、半导体行业的大部分时间都存在库存短缺。 它看起来是我们目前仅有的库存器件、即 AMC1200、ISO122和 ISO121。 我们继续尽快构建器件、并在器件上市后重新进行库存。