Other Parts Discussed in Thread: AMC1350, AMC3330, TLV9001, ISO122, AMC1200, ISO121
大家好、
我愿意使用理想的 TI 组件将0-5V ADC 输入接收到我的3.3V 控制器。 但是、我提供该0-5V 输出的传感器由24V 电压轨供电。
在整个电路中、我有许多组件、如电机、电感式传感器、红外传感器等... 在24V 电压轨中。 到目前为止、我已完全在24V 电压轨和5V 电压轨之间保持接地隔离、以避免不必要的噪声。
我需要将0-5V ADC 输入接收到3.3V 控制器的一个特定传感器会导致我的问题、因为传感器使用的是24V 电路接地、而我的控制器使用的是5V 电路接地。
是否有任何电路可以为我提供隔离式接地的线性隔离? 线性光耦隔离器。 我正在寻找+/- 10mV 的精度。 不过、如果误差是线性的、我可以在软件中执行误差偏移。
请尽可能提供帮助。 谢谢你。