This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1541:请求 ISO1541设计审查和建议

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1541, ISO1540, ISO1640, ISO1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1134676/iso1541-asking-for-iso1541-design-review-and-suggestions

器件型号:ISO1541
主题中讨论的其他器件: ISO1540ISO1640ISO1641

大家好、

客户希望为 I2C 接口设计 ISO1541。
您是否会帮助审核 问题并提供您的意见?

 客户电源域如下所示。 您能帮您再次检查一下吗? 您能否帮助检查我们的 VCC1、VCC2连接?

 2.从数据表中可以看出 VV1、VV2为3V 至5.5V。 这意味着 VCC1-GND1和 VCC2-GND2、对吧?

 3.您能帮助描述锁定行为吗?

感谢您的帮助!

 

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    感谢您的联系。 以下是我对您问题的回答:

    1、VCC1、GND1、VCC2和 GND2的连接均在建议运行条件指定的范围内。 因此、此配置正常。

    2.是的,你是对的。 VCC1和 VCC2的建议电源电压范围 是指以 GND1为基准的 VCC1、以 GND2为基准的 VCC2。

    3.只要 两个电源电压在建议的工作条件指定的范围内,UVLO 就不会影响器件的行为。  如果 VCC1和 VCC2都在该范围内、则器件将正常工作。  

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    感谢您的评论。 如有进一步的问题、请提供帮助吗?

    1.对于项目3、如果 VCC1和 VCC2、器件将被锁定。 它是否会锁定 i2c 总线或影响其他 i2c 器件?
    2.您是否知道 ISO1540和 ISO1541有何不同?
    3.关于布局准则,我认为它希望我们保持在 IC 下。 有必要吗?
    4.您能帮我们推荐通用器件吗?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    以下是我对您问题的回答:

    在 您在初始帖子中突出显示的数据表部分中、"锁定"是指欠压锁定(UVLO)。 当电源电压低于数据表指定的欠压锁定阈值时、器件将被禁用。   

    ISO1540有两个用于时钟和数据线路的隔离式双向通道、而 ISO1541有一个隔离式双向数据通道和一个隔离式单向时钟通道。

    3、要保持 IC 下方的空间不受所有平面、走线、焊盘和过孔的影响。 这样做 将有助于使 PCB 的两侧彼此隔离。

    4.对于 I2C 接口隔离、我们建议使用 我们最新的器件 ISO1640/ISO1641。

    此致、

    Kenneth