主题中讨论的其他器件: ISO1540、 ISO1640、 ISO1641
大家好、
客户希望为 I2C 接口设计 ISO1541。
您是否会帮助审核 问题并提供您的意见?
客户电源域如下所示。 您能帮您再次检查一下吗? 您能否帮助检查我们的 VCC1、VCC2连接?

2.从数据表中可以看出 VV1、VV2为3V 至5.5V。 这意味着 VCC1-GND1和 VCC2-GND2、对吧?

3.您能帮助描述锁定行为吗?

感谢您的帮助!
SHH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户希望为 I2C 接口设计 ISO1541。
您是否会帮助审核 问题并提供您的意见?
客户电源域如下所示。 您能帮您再次检查一下吗? 您能否帮助检查我们的 VCC1、VCC2连接?

2.从数据表中可以看出 VV1、VV2为3V 至5.5V。 这意味着 VCC1-GND1和 VCC2-GND2、对吧?

3.您能帮助描述锁定行为吗?

感谢您的帮助!
SHH
您好 SHH、
感谢您的联系。 以下是我对您问题的回答:
1、VCC1、GND1、VCC2和 GND2的连接均在建议运行条件指定的范围内。 因此、此配置正常。
2.是的,你是对的。 VCC1和 VCC2的建议电源电压范围 是指以 GND1为基准的 VCC1、以 GND2为基准的 VCC2。
3.只要 两个电源电压在建议的工作条件指定的范围内,UVLO 就不会影响器件的行为。 如果 VCC1和 VCC2都在该范围内、则器件将正常工作。
此致、
Kenneth
您好 SHH、
以下是我对您问题的回答:
在 您在初始帖子中突出显示的数据表部分中、"锁定"是指欠压锁定(UVLO)。 当电源电压低于数据表指定的欠压锁定阈值时、器件将被禁用。
ISO1540有两个用于时钟和数据线路的隔离式双向通道、而 ISO1541有一个隔离式双向数据通道和一个隔离式单向时钟通道。
3、要保持 IC 下方的空间不受所有平面、走线、焊盘和过孔的影响。 这样做 将有助于使 PCB 的两侧彼此隔离。
4.对于 I2C 接口隔离、我们建议使用 我们最新的器件 ISO1640/ISO1641。
此致、
Kenneth