请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7741 大家好、
我们的 DIN ISO7741DWR 是一款很好的新器件
如果使用 ISO7741DWR 进行信号一次侧和二次侧传输!
引脚3是否具有到 VCC 的内部上拉电阻?
谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们的 DIN ISO7741DWR 是一款很好的新器件
如果使用 ISO7741DWR 进行信号一次侧和二次侧传输!
引脚3是否具有到 VCC 的内部上拉电阻?
谢谢

您好、Kygo、
感谢您发帖和分享这一好消息! ISO7741DWR 是一款"默认高输出"器件、因此它具有一个内部上拉电阻器、可在没有任何输入信号的情况下帮助它保持此状态、如 ISO774x 数据表(复制如下)中的 I/O 原理图所示: 
如有任何其他问题、请告知我们。 如果该器 件上未使用通道、我们建议通过~4.7kΩ Ω 的上拉电阻器从外部将输入引脚连接到 Vcc、并使输出引脚悬空或断开。
谢谢!
Manuel Chavez