This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:ISO7741DWR 引脚3是否具有到 VCC 的内部上拉电阻?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1048129/iso7741-does-iso7741dwr-pin3-have-internal-pull-high-to-vcc

器件型号:ISO7741

大家好、

我们的 DIN ISO7741DWR 是一款很好的新器件

如果使用 ISO7741DWR 进行信号一次侧和二次侧传输!

引脚3是否具有到 VCC 的内部上拉电阻?
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    感谢您发帖和分享这一好消息!  ISO7741DWR 是一款"默认高输出"器件、因此它具有一个内部上拉电阻器、可在没有任何输入信号的情况下帮助它保持此状态、如 ISO774x 数据表(复制如下)中的 I/O 原理图所示:




    如有任何其他问题、请告知我们。  如果该器 件上未使用通道、我们建议通过~4.7kΩ Ω 的上拉电阻器从外部将输入引脚连接到 Vcc、并使输出引脚悬空或断开。


    谢谢!
    Manuel Chavez