This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:器件在 FDF 中停止传输

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1044482/iso1042-device-stops-transmitting-in-fdf

器件型号:ISO1042

当尝试以5Mbps 的速率传输时、我们看到器件转换到更高的速度、但快速停止传输(仅在示波器快照的中心位置)。 在所附的示波器屏幕截图中、紫色为 CANH 蓝色 CANL、红色为数学函数"CANH - CANL"。 有没有关于这种情况可能发生的原因的想法? 如果我们将速度降低至4Mbps、则不会发生这种情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您与我们联系!

    ISO1042收发 器接收单端信号并输出差分 CAN 信号。

    为了更好地调试该问题、您能否提供以下信息?

    系统原理图或连接到 ISO1042的模块的方框图。

    TXD、CANH、CANL、VCC2和 GND2的波形。

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我希望 您在调试该问题方面取得了良好的进展。

    是否有提供方框图的更新、其中显示了连接到 CAN 总线的器件以及请求波形?

    此致、
    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我希望您已通过提供的建议解决了您的问题。

    如果您有后续问题、请使用"提出相关问题"按钮提交。

    此致、

    Alfred