This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:有关 ISO1212 TINA-TI 瞬态参考设计(修订版 A) sllm391a.TSC 的问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1045733/iso1212-question-on-iso1212-tina-ti-transient-reference-design-rev-a-sllm391a-tsc

器件型号:ISO1212
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

问题:ISO1212 TINA-TI 瞬态参考设计(修订版 A) sllm391a.TSC

 我正在尝试更好地了解 ISO1212的建模、以便根据 SLLSEY7F–2020年4月中的图29验证我的应用的一些调整(*)。 我进行此建模的主要原因是:1)确保超出最大输入值、2)计算双极 TVS 二极管需要的电压。

我无法使上面的电路在 TINA-TI 中运行、在这里的搜索中、我看到 PSPICE 模型要求 FGND1和 FGND2引脚接地。 因此、我将使用 交流输入对单通道进行建模、并进行推断

但是、我无法确定模型中 D1 D_D1和 D2 D_D1的角色。 如果我将其移除、IN/SENSE 引脚上的电压似乎由于偏移而超过最大额定值;即使是 RTHR/Rshunt/Rsense 的建议值也是如此。 但是、我在其他任何应用手册中都看不到它的引用、等等

在这里,我将使用推荐的电阻器值对110Vrms (170Vpeak)进行建模,并在其中添加了一些电压测试点。  Vin1和 Vsense 超过-60V 最大值。 这只是模型的伪影吗?

 

 

 

 另一个问题:如图29所示、为双极输入配置时、Rthr 和 Rshunt 值是否会保持不变?

 

(*)系统需要在两个极性上检测120VRMS 时的60Hz 交流电、以实现所需的时间响应。 此外、还将存在多个隔离/浮动直流电压、这些电压可以任意极性连接、例如0至+125VDC 或0至–125VDC。 所有这些信号的来源来自各种继电器、并且将处于电气噪声环境中。 输入侧接地将不会连接到本地/测量接地。 我计划使用 slla483.pdf 等文件中有关浪涌抗扰度、EFT、ESD 以及使用一些滤波的建议。

--

非常感谢、

Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您与我们联系并关注 ISO1212。

    关于 TINA-TI 和 PSpice 仿真、请允许我们运行仿真、如果我们看到与您观察到的类似行为、请返回给您。 同时、我建议您使用 ISO1212产品页面的技术文档部分中包含的 ISO121x 阈值计算器、我还复制了以下链接。 此电子表格计算器允许您选择满足所需阈值的电阻器值。

    用于9V 至300V 直流和交流电压检测的 ISO121x 阈值计算器

    我还建议您参阅以下文档、其中介绍了110V 和交流输入检测的设计。

    如何设计适用于±48V、110V 和240V 直流和交流检测的隔离式比较器(修订版 A)

    [引用 userid="501660" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1045733/iso1212-question-on-iso1212-tina-ti-transient-reference-design-rev-a-sllm391a-tsc "]其他问题:在为图29等双极输入配置时、Rthr 和 Rshunt 值是否会保持不变?[/quot]

    是的、计算结果保持不变、因此即使对于双极输入设计也是如此。

    [引用 userid="501660" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1045733/iso1212-question-on-iso1212-tina-ti-transient-reference-design-rev-a-sllm391a-tsc。]我计划使用 slla483.pdf 等中有关浪涌抗扰度、EFT、ESD 以及使用一些滤波的建议。

    是的、本文档应作为一个良好的参考文献、并附有浪涌抗扰度设计的测试结果。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我们在没有 D1和 D2二极管的情况下运行了仿真、并观察到了与您所见类似的行为。 我发现 ISO1212 TINA 模型的建模中没有考虑内部反向阻断二极管。 由于这个原因、您可以看到、当移除外部二极管时、负输入电压不会被阻断。 因此、有必要使用  外部 D1和 D2二极管、并将其视为 ISO1212建模的一部分、而不是用作仿真器件的外部组件。

     我希望这能解决你对你的意见的关切,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao