This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:缺乏可用性

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, ISO1050, ISO1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1045924/iso1050-lack-of-availability

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件:ISO1042ISO1044

我们正在对产品进行第三次重新调整、因此必须选择第三个 CAN 收发器、否则将导致不可用。

您能否建议使用 ISO1050或 ISO1042的替代器件 PN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    目前、我们的产品系列中有三个隔离式 CAN 收发器器件- ISO1050、ISO1042和 ISO1044。 ISO1050是较早的隔离式 CAN 器件、而 ISO1042 (增强型和基本型)和 ISO1044 (基本型)是我们的最新一代器件。

    我建议您根据您的隔离要求在 ISO1042和 ISO1044之间进行选择。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在检查、并且没有任何这些 PN 的库存。 您是否有预期的交货时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    很抱歉、我只能为您提供技术支持。 对于物流、我建议您在客户支持中心提交一张 TT (链接如下)。 您还可以单击产品订单页面上的"可用时通知我"选项、以便在产品重新起锁时立即收到通知。 谢谢。

    https://www.ti.com/csc


    此致、
    Koteshwar Rao