Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, ISO1050, ISO1044
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1050 主题中讨论的其他器件:ISO1042、 ISO1044
我们正在对产品进行第三次重新调整、因此必须选择第三个 CAN 收发器、否则将导致不可用。
您能否建议使用 ISO1050或 ISO1042的替代器件 PN?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Alberto、
目前、我们的产品系列中有三个隔离式 CAN 收发器器件- ISO1050、ISO1042和 ISO1044。 ISO1050是较早的隔离式 CAN 器件、而 ISO1042 (增强型和基本型)和 ISO1044 (基本型)是我们的最新一代器件。
我建议您根据您的隔离要求在 ISO1042和 ISO1044之间进行选择。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。
此致、
Koteshwar Rao
您好、Alberto、
很抱歉、我只能为您提供技术支持。 对于物流、我建议您在客户支持中心提交一张 TT (链接如下)。 您还可以单击产品订单页面上的"可用时通知我"选项、以便在产品重新起锁时立即收到通知。 谢谢。
此致、
Koteshwar Rao