This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:CAN_H-CAN_L 异常

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1020841/iso1050-abnormal-can_h-can_l

器件型号:ISO1050

大家好、TI 朋友:

 我对带有 互连功能的 ISO1050有疑问。

在 ISO1050通信期间、如数据表所列、CAN_H-CAN_L 通常为3.5V-1.2V。

随机地、我可以捕获更高/更低的 CAN_H/L 波形(橙色部分)、并且不知道如何解释。

谢谢、您能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CIMING Hong。

    感谢您与我们联系!

    在数据包末尾、ACK 是确认位、由正确接收数据包的所有节点显性驱动。 因此、当总线上的多个节点同时显性驱动时、与仅由主发送器节点驱动的其他位相比、差分电压的振幅更高。

    请查看此 应用报告问题14以了解更多详细信息。

    此致、

    Alfred