请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1050 大家好、TI 朋友:
我对带有 互连功能的 ISO1050有疑问。
在 ISO1050通信期间、如数据表所列、CAN_H-CAN_L 通常为3.5V-1.2V。
随机地、我可以捕获更高/更低的 CAN_H/L 波形(橙色部分)、并且不知道如何解释。
谢谢、您能帮我吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.