This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7731:ISO7731爬电距离

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7731, ISO6731, ISO7831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1016213/iso7731-iso7731-creepage-distances

器件型号:ISO7731
主题中讨论的其他器件: ISO6731ISO7831

ISO7731和 ISO6731的爬电距离仅为8mm、无法满足客户的11.5mm 爬电距离要求、因此我想问是否有可实现11.5mm 爬电距离的隔离计划? 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yachne、

    感谢您的联系。 如您所述、ISO7731和 ISO6731仅采用最大支持8mm 爬电距离的封装。 我们还有另一个增强型数字隔离器系列 ISO7831、它支持可提供14.5mm 爬电距离的附加封装(超宽体 SOIC、DWW)。 这应适合客户应用。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao