Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280037C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO6731-Q1 主题中讨论的其他器件:TMS320F280037C
我使用的这种类型的隔离器具有连接 到 TMS320F280037C 控制器的信号 DSP_CAN_RX 和 DSP_CAN_TX。 我想知道
DSP_CAN_TX 传输延迟最大? (从50%输入到50%输出的最大延迟时间是多少?)
最大 DSP_CAN_RX 传输延迟? (从50%输入到50%输出的最大延迟时间是多少?)