This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6731-Q1:有关澄清的传输延迟

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280037C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1136992/iso6731-q1-transport-delay-regarding-clarification

器件型号:ISO6731-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F280037C

  我使用的这种类型的隔离器具有连接 到 TMS320F280037C 控制器的信号 DSP_CAN_RX 和 DSP_CAN_TX。 我想知道

                                                DSP_CAN_TX 传输延迟最大?  (从50%输入到50%输出的最大延迟时间是多少?)

                                                最大 DSP_CAN_RX 传输延迟?  (从50%输入到50%输出的最大延迟时间是多少?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhila、

    感谢您的问题、欢迎使用 E2E! 此信息 可在第6.17节(5V 电源)和图7.1中的数据表中找到。

    另请注意、TI 推出 的 ISO1042-Q1是一款汽车隔离式 CAN 收发器、可能对您的应用有所帮助。  

    我希望这对您有所帮助、请随时跟进更多问题。

    最棒的

    Andrew