This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:输出故障问题

Guru**** 2589580 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1133812/iso1540-output-failure-problem

器件型号:ISO1540

您好,

该芯片用作 I2C 隔离、输入侧为 MCU 3.3V IO、输出侧为 CH452 5V。 根据推荐的原理图设计、两侧的信号都有2.2K 的上拉电阻、电源被0.1uF 去耦。

具体的现象是、在芯片持续工作一段时间(2-8天)后、输出侧的 SDA 和 SCL 电平会下降到2V 或0V、并且怀疑内部损坏。 更换器件后一段时间内、故障再次出现。

输出侧是独立的电路板、测试电缆大于6米、通信速率为100K。

请帮助检查问题是什么? 非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhea、

    感谢您的联系。 您在该器件上观察到的行为是不可预料的。 根据您所描述  的内容、您的应用中可能存在违反此器件数据表规格的内容。 以下是我对您的应用有哪些疑问:

    在您测试过的所有器件中、有多少器件的行为与您描述的一样?

    您是否执行了任何其他测试、例如 EMC 或过压?

    请提供您的应用原理图、以便我了解您是如何 连接 ISO1540的?

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    如下图所示、    MCU->Isolation -> Socket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Rhea、

    感谢大家分享原理图。 您共享的原理图中的所有内容看起来都很好、能否共享 MCU 的器件型号以及 显示 MCU 如何连接到器件的原理图?

    此外 、以下是我对您的设计提出的一些问题:

    1.您能否共享 ISO1540的输入和输出波形、以显示错误输出?

    2.测试了多少台设备,以及有多少台设备发生了您描述的故障?

    3.当您观察到您描述的故障时,是否执行了任何 EMC 或其他测试?

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rhea、

    由于我没有收到您的回复、我假设您已经解决了此问题。 因此、我将关闭该线程。 如果您尚未解决此问题、请分享我在前一次回复中请求的信息。

    此致、

    Kenneth